This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS720:TPS720

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649070/tps720-tps720

器件型号:TPS720

我检查  了在我的设计中使用 TPS72010为 DP83867提供1V 电源的可能性。

TPS72010数据表未介绍上电顺序

 

您好!

请告知、

在我的设计  中、TPS72010的输入电压(1.8V)在偏置(3.3V)之前上升40mSec。

 

在本例中、TPS72010的行为是什么?

 

TPS72010的 X7R 输出电容器的最大值是多少?

 

3. 如果输出电容增加,是否有必要增加输入电容?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hen、

    如果输入电压在偏置电源轨之前上升、则超出器件的绝对最大值。 应避免这种情况、并应在输入之前使偏置电源轨上电。

    TPS720没有最大输出电容器。 您希望在这里放置什么价值?

    如果增加输出电容器、最好增大输入电容器以帮助提高器件的瞬态性能、但只要满足最小输入电容、就不必这么做。

    此致、
    标记