This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:如果 POS 机具有多个 MS 8A 峰值负载、该负载是否会影响 BQ27426精度

Guru**** 2582745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649158/bq27426-if-pos-machine-have-several-ms-8a-peak-load-will-this-load-influence-bq27426-accuracy

器件型号:BQ27426

您好、TI 人

我的客户在 POS 机(如智能手机)上工作、因为开始打印时、纸张打印模块将在多个 MS 中具有8A 的重负载。

他们想知道该负载是否会影响测量仪表的精度? 我看到 ADC 范围为2V、因此如果我使用10m Ω、 监测计可以感测200A 最大值。

但我不确定是否会在库伦计数器中检测到多个 MS 重负载(8A)并将其添加到计算中?  

感谢您的反馈!

BR

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Bruce
    您仍然可以对8A 电流使用10m Ω 感应。 ADC 是一个积分 Δ-Σ ADC、因此它能够考虑这些8A 尖峰以保持监测计精度。
    谢谢
    Onyx