This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:高电池节数电池组

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648820/bq34z100-g1-high-cells-count-battery-pack

器件型号:BQ34Z100-G1

早上好、

我需要使用电量监测计组件来监测高电池节数镍氢电池组的 SOC 和 SOH。

我将介绍50至60年代的配置、最大电压约为96V (考虑最大全充电电压为1.6V/节)。

通过遵循 SLUA760指示、应该可以为此 类应用配置并正确校准 BQ34Z100-G1、但我想要求得到确认。

此外、电流和电容还超过 BQ34Z100-G1的最大允许值(平均电流高达100A、峰值电流高达150A;容量高达80.000mAh)、但也可以通过遵循 SLUA760和 组件数据表中报告的特定说明来绕过此类限制。

如果在这些条件下使用 BQ34Z100-G1存在任何关键问题、请任何人指出吗?

提前感谢您、致以诚挚的问候

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matteo、

    bq34z100-G1以每节电池为基础运行。 请将电池组电压降至~900mV、以进行电池组电压检测。 对于电流感应电阻器、请确保感应电阻器上的压降小于+/- 125mV。 在峰值电流为150A 的情况下、请使用小于0.833m Ω 的感应电阻。 请注意:由于输入偏移为~ 10uV、电流检测将被限制在较低的电流电平上。

    如果使用 EVM 进行原型设计、请注意电路板仅支持高达7A 的电流。 需要连接一个外部分压和电流感测电路、从而通过蓝色导线替换 EVM 的相应电路。

    要配置参数以防止缓冲器溢出、请按照 SLUA760中的步骤进行电压、电流和容量调节。

    请告诉我您的项目是如何实现的!

    此致、
    Bryan Kahler