This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:添加外部电阻器以进行放电软启动(SS)引脚(TPS40200)的保持电压

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648823/tps40200-adding-external-resistor-to-discharge-remained-voltage-of-soft-start-ss-pin-tps40200

器件型号:TPS40200

由于降低了输入浪涌电流、我们将使用电容式软启动(4.7uF)。

我们估计软启动端子(SS 引脚)电压放电时间为2-5秒、具体取决于输入电源关闭时的内部放电电阻值和外部软启动电容值。

我们注意到、由于放电时间、功率周期间隔受到限制。
我们希望缩短放电时间、因为我们需要考虑在欠压发生输入电源循环时快速恢复上电。

我们正在考虑在 SS 引脚上放置大约100k Ω 的外部电阻器、并与电容并联。

在这种情况 下、我们认为 SS 引脚输出电压将较低、因此会改变软启动时间。

我们知道、数据表是使用1Mohm 作为参考设计写入的。
但是、我们从未见过使用低于1M 欧姆的设计。  

TI 团队是否能够允许我们的解决方案?
您对此有任何疑虑吗?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表的第17页详细说明了软启动内部逻辑。

    是的、如果您有一个与 CSS 并联的100k Ω 电阻器、那么与没有电阻器或1M Ω 电阻器相比、它将更改软启动时间。 软启动时间将更慢、因为到 CSS 的充电电流将更小。 但它不应影响稳态行为。 根据您的输入电压、VSST 将为8V 或~VIN (如果 VIN<8V)。 如果与 CSS 并联100kOhm、则 SS 引脚的最终电压将约为 VSST 的1/2。

    由于软启动时间较慢、并联100kOhm、因此您可以减小 CSS 电容以将 SS 时间调整回所需值。 更小的 CSS 放电速度更快、因此达到放电时间规格应该有所帮助。

    您将获得从 VSST 汲取的恒定电流、约为8V/200k 欧姆。

    希望这些对您有所帮助。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨


    感谢您的快速响应。
    这一答复对我们非常有帮助。

    此致、

    H. Arita