This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:在欠温条件下运行

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648988/bq24133-operation-during-undertemperature-condition

器件型号:BQ24133

您好!

我代表 BQ24133电池充电器 IC 及其温度感应有问题的另一位工程师提出这个问题。 当 TS 输入超过低温限值(即高于大约2.5V 和3.3V 基准电压)时、IC 继续为电池充电。 但是、如果我移除电池、在 TS 引脚低于阈值之前、它将不会开始为电池充电。 充电后,IC 将不会停止充电,直到我获取 TS 引脚>3.0V。

您是否有任何想法?

提前感谢。

此致、

古斯塔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gustaf、

    GND 连接在何处? IC 的 GND 基准不良(或有噪声)、或 DMM 测量 GND 连接不良。

    您能否提供离 IC 最近的 TS 引脚电压和 VREF 引脚电压的示波器截图? 还应使用最靠近 IC 的 GND 点。 还有其他因素、示波器拍摄可以提供更好的见解。

    此致、
    Steven