This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:UCC28061:#2 -UCC29061 Rogue 栅极驱动脉冲单元以同相模式运行,跳转至同步模式,然后返回相位模式? 2017年11月12日重新发布

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649160/ucc28061-ucc28061-2--ucc29061-rogue-gate-drive-pulse-unit-runs-in-phase-and-jumps-out-to-sync-mode-and-then-back-to-phase-mode-reposted-12-11-17

器件型号:

重新发布的目的是包含原理图和信号波形。

先生们:

UCC28061 PFC 控制器应以"相位"交错模式运行、以降低电容器滤波器纹波电流。

查找有关使用 UCC28061交错 PFC 升压控制器的"恶意"栅极驱动脉冲的说明。  在器件启动并运行到恒定电流500W 直流输出负载后、我们发现控制器栅极驱动器具有随机出现的单个"脉冲"。  该电路一直在"相位"模式下运行、然后似乎在一个单周期内切换至"同步"模式。 然后、它会快速恢复到"相移"模式运行。  负载是固定的、交流输入线路设置为100 Vac。

电路原理图参考:

O 示波器跟踪  相位-同步和返回相位模式:

 

顶部黄色迹线是升压 FET Q102栅极驱动器、绿色通道是 Q101 FET 栅极驱动器。 这两种模式大部分时间都处于相位模式。  朝向扫描中心的方向、"绿色"迹线 FET Q101栅极驱动添加了一个"短脉冲"、下一个周期成为 FET Q101和 Q102的"同步"事件。  您看到的以下驱动周期已转换回"相控"栅极驱动序列。

我们的功能预期是、控制器将转换为稳定的"相位"模式运行、并且仅在检测到过流驱动周期时发生变化。  这是正确的吗?

如上所示、什么可能导致控制器随机注入"短"栅极驱动循环? 在过流检测故障之外,是否有另一种方法可以使其进入和退出“相位”模式?

谢谢-

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您发帖。 我在这里回复了您关于此主题的其他帖子之一: e2e.ti.com/.../649164

    此致、
    本·洛夫