This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们为什么需要对电池进行建模?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649082/why-do-we-need-to-model-batteries

您好!

我不熟悉电池、但我无法理解一个基本问题- 为什么我们需要从应用角度对电池进行建模?

我知道有许多不同的技术可以建模-基于电化学过程、数学方程和等效电路。

我不理解的是、我们如何在实际应用中使用该模型?  

假设我们要测量电池的 SoC -我们可以使用 OCV 和库仑计数方法。  

模型如何帮助查找 SoC 或监测电池?

我能找到的唯一模型的用途是用于仿真目的。 它是否有任何其他要求?

如果有人能帮助我更好地了解建模的优势、那将会很棒。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rushi、

    建模对于估算电池在 SOC 方面的位置和计算电池的 SOH 非常重要。 一般来说、库仑计数和使用 OCV 曲线绝对有助于作为起点、但在负载变化和充电周期的总体寿命变化的应用中、电池会以多种方式老化。 因此、对电池进行建模可为我们提供临界情况和电池的多个参数、以便正确开始电量监测、并且算法也会随着时间的推移而自行调整。

    谢谢

    Miguel