This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:bq25700A 应用问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648646/bq25700a-bq25700a-application-question

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件:BQ25700

大家好、

我的客户目前计划使用 bq25700设计2节电池充电、输入源需要覆盖正常的5V/3A 适配器和 TypeC 5V/3A 适配器。
下面的问题是如何配置输入规格?

CC1和 CC2的下拉电阻器? 对吧?
2. CC1或 CC2中的一个下拉电阻器? 仅支持前插头提供 bq25700A、而不支持另一侧插头提供 bq25700、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该"USB Type C"原理图上的器件型号是多少? 让我们将此问题移至接口组。 它们是熟悉的 Type C 协议。