This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于锂电池的 V/I 可编程充电器

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24230, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649085/v-i-programmable-charger-for-lithium-batteries

主题中讨论的其他器件:BQ24230BQ25120A

大家好、

我正在寻找具有以下规格的电池充电器:

-锂化学电池。

- 1节电池

-充电电流为40mA 至500mA 或更高、可通过 I2C 进行设置。

-可通过 I2C 将电池电压设置为3、5V

- QFN 封装(非 BGA 类封装)

这些应用程序用于调节库存中的电池。

对于电流、我们不需要进行微调。 最重要的一点是、我们可以从大约40mA 开始。

我找到了 BQ2477x 系列、但我不知道这是应用程序的巨大产品、因此我在寻找更好的替代方案/建议

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、您好!
    BQ25120A 是目前线性充电器团队中唯一的!2C 器件。 它的充电电流高达300mA、但仅采用 DSBGA 封装。 bq24230和 BQ2407x 分别可充电至500mA 和1.5A、两者均为 QFN。 但是、它们没有任何 I2C 通信。

    此致、
    Raheem