This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21701:使用 LMZ21701的+5V/-5V

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648804/lmz21701-5v--5v-using-lmz21701

器件型号:LMZ21701

尊敬的所有人:

我需要一个+5V 至-5V 和0.3A 输出电流的转换器。 我想使用我们设计中已使用的 LMZ21701作为降压转换器。  

但在我的应用中、我将其用作负降压/升压。  在一些应用手册中、我已经看到、通过将输出电压连接到器件的接地端子和负输出端子、可以使用同步降压转换器生成负输出。 但在 LMZ21701数据表中、我没有看到任何有关负降压/升压操作的信息。

我的问题是是否可以将其用作负输出降压/升压? 当我们将其用作降压/升压转换器时、是否需要考虑一些重要因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat、

    未对 LMZ21701进行任何修改以使其采用反相降压/升压(IBB)配置。 正如您可能已经阅读过的内容、为了生成负输出、必须将输出电压接地、接地端子现在将成为负输出和 IC 返回路径。  

    需要记住的是、建议在 IBB 配置中使用陶瓷旁路电容器和肖特基二极管作为两个额外的外部组件。 输入电压范围和输出电流将低于 LMZ21701的原始工作规格。 如果您需要使用 EN 和 PG 引脚、还必须考虑电平转换器电路。  

    此致、

    Jimmy Hua