This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2812:功率耗散公式

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2812, UCC27524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648568/tps2812-formula-for-power-dissipation

器件型号:TPS2812
主题中讨论的其他器件: UCC27524A

大家好

如果我们问 TPS2812、您会介意吗?

我们考虑  温升公式如下:
总功率耗散:(IG^2×RDS)+(Vcc×ICC)
θja ×μ W 总功耗= 温升
-IG=(FET 的) Qg x Fsw x D

因此、我们无法找到 RDS 和 θja。 这些是多少?  
然后 是 最大电流5uA。 我们的认可是否正确?
我们需要尽快获取这些数据。

我们非常感谢您的帮助!

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    感谢您关注 TPS2812。 我是 TI 高功率驱动器组的应用工程师、将负责回答您的问题。

    对于热阻、TPS2812在特定环境温度下的额定功率耗散。 Theta j-a 可从功率耗散值中得出。 但是、根据环境的不同、结果也不同。 根据系统的工作环境、使用以下结果。 此外、不同的封装具有不同的热阻。

    环境

    封装   25°C  70°C   85°C

    P      92          79        71.

    D     137.     118 105.     

    PW     192.     166 148.     

             Theta J-A

    有关功耗、请参阅 UCC27524A 数据表第9.2.2.2节。 占空比不会影响驱动器中的功率耗散、因为无论占空比如何、每个周期都会对 MOSFET 电荷进行充放电。

    此公式根据外部栅极电阻和驱动器内部电阻计算驱动器功率耗散。

    对于驱动器内部电阻、可以根据参数表高 电平(或低电平)输出电压和测试条件电流来计算这些电阻。

    对于驱动器 RON 或驱动器内部 导通电阻、它将是 VDD-9.1v 高电平输出除以100mA 的测试电流。 即0.9V/100mA 或9欧姆。

    对于关断电阻或驱动器内部关断电阻、1V 除以100mA 的测试电流会产生10欧姆的电阻。

    希望这对应用有所帮助。

    此致

    Richard Herring  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!


    感谢您的回答、问得好! 我与 Richard 一起工作、他将帮助回答您有关 TPS2812的问题。

    为了跟进上述 Richards 帖子、我举例说明了如何从表中计算 theta_ja、并尝试回答最大运行电流问题。

    您已经了解到、通过减去结温和环境温度、我们可以找到两者之间的相对温度、然后除以 theta_ja 以查看最大功率、热阻将有助于消散。

    在 DS 的第3页中、我使用的 TOPERAT_max 是 Tj_max=150。  这使得 theta_ja 在给定功率耗散下的电阻或温升略高。

    例如,对于第一个表项:

    Pmax =(TOPERAT_max–Tamb_max)/ theta_ja

    从表中删除了(使用最坏情况下的封装 P、Tjmax 高达150C 且 Ta=25C)

    1.09=(150–25)/ theta_ja

    Theta_ja = 114.67

    注意:要找到您知道的温升、我们需要从您提到的公式中得出总功率耗散、但您还必须考虑稳压器电流。

    总功率耗散:(IG^2×RDS)+(Vcc×ICC)+(VIN-VOUT)* IOUT

    另请注意:最大工作电流来自5uA 的电源偏置电流和150uA 的稳压器(能够提供高达20mA 的电流)电流。

     

    谢谢、

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff San、Richard San

    非常感谢您的支持!

    以防万一,我们希望确认“(VIN-VOUT)*IOUT"。
    Iout 是指  输出电流、如 IO=100mA 吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

     


    我们可以为您的问题提供帮助!

    此 VIN-VOUT 注释是指您将使用内部稳压器为其他电路供电(VCC 以外的电路)。

    VIN 和 VOUT 分别指 REG_IN 和 REG_OUT

    内部稳压器将 输入电源电压范围从14V 扩展至40V。

    由于该部件内部有一个稳压器、因此如果使用该稳压器、它将消耗一些功率。

    如果 REG_IN 上有电压并且未连接到 REG_OUT、则电源电流仍将高达100uA。 完整运行的偏置电流最大为150uA

    建议该稳压器仅提供高达20mA 的电流。 因此、IO 将为0mA <IO<20mA (see screenshot below).

    但是、如果将稳压 器用于 VCC、则这会将持续输出电流从平均100mA 限制在20mA、因此功率耗散不是问题。 但这仍然 是需要注意的问题。


    如果您有任何其他后续问题、请告诉我!

    谢谢、