This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43350-Q1:死区时间

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43350-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646517/tps43350-q1-dead-time

器件型号:TPS43350-Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPS43350-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们希望确保死区时间。 以下哪项是自适应控制或100ns (典型值)固定时间? 如果是自适应控制、您能否与我们分享有关详细功能的信息?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamashiro-san、您好!

    我们目前正在对此进行检查、并将尽快返回给您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我们期待您的反馈。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo-San、

    很抱歉让你久等了。 100ns 听起来相当高、因此我进行了仔细检查:正确的死区时间通常为20ns、而不是100ns。 数据表中有一个排印错误、我们将对此进行更正。 死区时间是固定的、即既不是自适应也不是预测性的。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 我理解您的反馈。 您能否修改数据表中的死区时间(tdead)值?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo-San、
    很抱歉我错过了这个附加问题。 是的、正如我所指出的、我们将修复这个问题。 审核过程较为简单、因此耗时、因此请仅在第一季度提供更新后的数据表。
    请将此主题标记为"已回答"(如果您认为已回答)。
    非常感谢、
    弗兰克