This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:如何关闭 LED

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648678/lp8860-q1-how-to-turn-off-the-led

器件型号:LP8860-Q1

大家好、

请告诉我关闭 LED 的方法。

在显示模式下、我认为我可以停止使用 VDDIO/EN 引脚、但在集群模式下只停止一个通道的最佳方法是什么?

我认为 PWM 输入有0%占空比的方式、将亮度设置寄存器设置为0%、等等。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshida-San、

    不支持在显示模式下关闭单个 LED 灯串。 您将需要使用群集模式并将 ClusterX 亮度寄存器控制为0%以关闭该字符串。

     建议在任何模式下都不要使用 VDDIO/EN 来关闭 LED、因为这也会禁用升压。 升压斜升时间将需要50~100ms、具体取决于寄存器设置、这将阻止快速 LED 开/关功能。

    显示屏/仪表组1的 PWM 输入和亮度寄存器将应用于显示模式下的所有 LED 通道、而仪表组模式下的仪表组1通道。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sung-San、

    感谢您的支持。

    然后  、当关闭显示模式中的所有 LED 时、我是否应该将亮度寄存器设置为0%?

    还是应输入0%占空比 PWM 输入?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshida-San、

    在仪表组模式下、您需要为每个灯串亮度控制使用亮度寄存器。

    在显示模式下、亮度输入将取决于 BRT_MODE[1:0]选项来选择输入源。 您可以使用 PWM 输入(BRT_MODE = 00b)或亮度寄存器(BRT_MODE = 10b) 来控制亮度

    希望这对您有所帮助、