This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:6mA 时的关断电流非常高

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648528/bq24295-the-off-current-is-very-high-at-6ma

器件型号:BQ24295

现在我们的关断电流非常高,这是因为“BQ24295”。

我需要了解以下内容。

  1. 我们如何关闭此芯片 BQ24295、并且仍然能够打开我们的器件?
  2. 为什么我们关闭器件时电流消耗如此高?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、vuu、

    我有几个问题:

    您的"器件"是什么?

    您的"器件"在 bq24295上连接到哪里?

    您看到了多少电流? 您从何处测量此电流? 您的系统原理图将非常有用。

    您如何关闭您的"设备"? 测试条件是什么?  

    当只有电池存在并且 BATFET 被启用时、bq24295有一个32uA 的典型泄漏电流。 当充电器进入运输模式时、BATFET 关闭、泄漏电流大约为~16uA。 当充电器处于运输模式时、可在 QON 引脚和 BAT 引脚之间添加一个开关以重新启用 BATFET。  

    请告诉我您的意见。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    我向您发送了一封包含这些人原理图的电子邮件。

    Jason、

    您能回答 Joel 关于关闭按钮控制器和您所处的测试条件的问题。 这会有所帮助。

    谢谢、

    锡比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sibby、

    我通过电子邮件向您发送了回复。

    此致、

    Joel H