This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:输入和 SYS 输出

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648829/bq24195-input-and-sys-output

器件型号:BQ24195

您好!

是否需要用于 VBUS、OTG 的输入 MOSFET (Q1、Q2和 Q3)。 如果我使用5V 恒定输入电压(来自适配器)为电池充电。

我是否可以将 SYS 输出直接用作3.3V 或者我应该提供给 LDO 输入(对于3.3V 输出)。

希望我能得到答案。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    集成的 Q1、Q2、Q3 FET 对于器件在充电模式(降压)和 OTG (升压)下运行都是必需的。

    Q1 FET 提供反向阻断保护、用于内部输入电流感应。 Q2和 Q3共同构成开关转换器、根据工作模式、在降压或升压模式下工作。

    SYS 电压范围从 MINSYS (被设定为缺省值为3.5V)到电池稳压电压。 如果应用系统正常运行需要3.3V 电压、则需要在 SYS 上添加一个额外的功率级来提供3.3V 电压轨。