This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140RWGEVM:LM5140 RWGEVM 铜和电路板厚度数据

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646544/lm5140rwgevm-lm5140-rwgevm-copper-and-board-thickness-data

器件型号:LM5140RWGEVM

尊敬的支持团队

能否提供 LM 5140RWGEVM 覆铜厚度和整个电路板厚度的数据?

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路板总厚度为62mil、每层铜重量为2oz。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San

    感谢您的快速响应。

    您能否 提供每层的厚度数据?

    并 提供所有层的布局数据?

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomohiro San

    如前所述、每层使用2oz 铜、这意味着厚度为2.8mil。

    您是否需要光绘文件?

    如果是、请通过 David.Baba@ti.com 向我发送您的请求

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San

    无需光绘数据。 您能否提供每层的布局图像?

    (在用户指南中、除了 顶部和底部之外、似乎没有其他说明。)

    我很抱歉,没有解释。

    您能告诉我下图中的厚度①、②、③吗?

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro San、您好!

    厚度分别为1、2和3 16.9密耳。

    用户指南中提供了 EVM 每一层的图像。  请参阅下面的链接。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San

    感谢您的回答。

    我的理解是、图18是第一层图像、图20是第四层。
    您能否提供 第2层和第3层的布局图像?

    此致
    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro San、您好!

    你是对的。  我可以为您提供光绘文件。  请通过 David.baba@ti.com 向我发送电子邮件

    谢谢。

    David。