This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TPS65910:TPS65910启动问题2

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647212/tps65910-tps65910-tps65910-start-up-issue2

器件型号:TPS65910

大家好、TPS65910团队的 Kevin、

我正在启动有关同一主题的新主题、因为以下帖子已锁定。
e2e.ti.com/.../585881

如果您对 TPS65425的 VRTC LDO 问题有任何更新、请告诉我。

在您之前的帖子中、您提到了这一点

"从我的角度来看、下一步是尝试确定是否需要采取特殊步骤
没有足够的文档来确保处理器的功耗不超过100uA
直到 PMIC 脱离无电源状态。"

由于我们已经报告了许多与启动(VRTC LDO)相关的问题、以及与您的测试相关的问题、
很明显、我们需要向客户提供书面详细信息、以小心谨慎
(尤其是 VRTC LDO)时的重要注意事项。

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kummi、

    上一个主题的最后一个措施是查看客户是否将 PMIC VRTC 用于任何上拉、如果是、则从 PMIC VRTC 断开它们的连接、以查看问题是否已修复。

    他们是否能够检查/执行这些测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢你的答复。

    很抱歉、我在前面的 E2E 上没有提到过这一点
    在此应用中、没有连接到 PMIC VRTC 的上拉电阻器。
    实际上、TPS65910团队审查了我们客户的原理图。

    正如我在不同的 E2E 帖子中所发布的、我们有4个以上的客户
    4种不同的应用具有与 TPS65IC 的 VRTC 启动类似的问题。
    A3A1和 A31A1版本。

    对于使用 TPS65910的新客户而言、如果有的话、这将非常有帮助
    有关此限制的详细信息、请参阅手册或 wiki。

    此致
    库米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kummi、

    我刚刚提交了一份文档更新请求、在用户指南中添加了一条注释、即 VRTC 默认为低功耗模式、并且负载必须在启动前保持在1mA 以下、以确保 VRTC 能够达到1.8V 并允许 OTP 加载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢您更新用户指南。
    感谢您的支持。


    用户指南(SWCU093F)中的语句存在一些混淆。
    用户指南中的注释提到"如果电流负载超过1mA"

    但是、正如您所知、我们先前对不同 E2E 帖子的讨论大约为100uA (0.1mA)。

    您之前提到过、
    我方面的下一步是设法确定是否需要采取一些特别步骤,但这些步骤可能不够充分
    记录了相关文档、以确保 PMIC 处于无电源状态之前处理器的功耗不超过100uA。

    请您对此进行澄清。
    实际上、我们已经向所有客户提到了0.1mA 的电流、同时也提到了 TPS65910数据表
    该备用电流为0.1mA、因此我们也可以将此问题与数据表值相关联。

    关于用户指南中提到的这种限制、还有一件事是、
    避免电流负载流向 VRTC LDO 的可能方法是什么?
    根据用户指南中提到的图1和图2设计电路是否正常?

    此致
    库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kummi、

    感谢您的跟进、我误解了我之前的 E2E 帖子、错误地将1mA 而不是0.1mA。 虽然1mA 是我在 EVM 上测试的一个单元上能够提供的电流、但数据表中的规格是0.1mA、因此我应该写入0.1mA。

    我应该在接下来的几天内更新此信息、我对此错误表示歉意。

    仍然不清楚为什么图2设置不适用于这些客户。 我之所以再次查看 帖子、是因为它大致相同;我们是否曾让您的客户尝试通过设置 RTC_KALDO_ENn 并断开 CAP_VDD_RTC 来启用处理器 RTC?