This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032EVAL:两相交错升压转换器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649020/lm5032eval-two-phase-interleaved-boost-converter

器件型号:LM5032EVAL

1.当我只知道 Vin=200V 且频率为20kHz 时、如何计算两相交错式升压转换器的 R、L 和 C 分量?  

2.如何使电路闭环? (已连接开环系统的图像)

如何识别和设置 CCM/DCM 模式? 确定 CCM/DCM 模式后、如何找到占空比?

Simulink 是使用的软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Farzana、

    请浏览 TI 电源设计库、
    www.ti.com/.../login.shtml、
    其中有许多有关升压转换器设计的文章以及术语 DCM 和 CCM 的解释。

    我建议您直接联系 Simulink 获取支持。

    此致

    Peter