This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:有关将 TPS65910用作 AM3352电源的问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648571/tps65910-questions-for-using-tps65910-as-a-power-source-of-am3352

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:AM3352

您好!

我有两个问题、如下所示。

    TPS65910A3A1与 TPS65910A31A1比较

-。 这两个版本之间的差异是处于关闭状态的 VRTC 电源模式、如下所示。 有什么区别?
(为了最大限度地减少器件上的电池使用、AM3352必须关闭、RTC 除外。)




2.检查 AM3352的正常/深度睡眠0/RTC 仅模式下的功耗。
-。 由于 AM3352的所有功率均由 TPS65910提供、因此上述三种模式下的 TPS65910需要功耗。
(TPS65910的功耗包括 PMIC 内部的直流/直流转换器效率+ PMIC 自身的功耗。)

 

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TS Yang:

    感谢您联系我们。 请参阅下面的我的答案。

    在 TPS65910A31A1中(VRTC_REG.VRTC_OFFMASK = 1)意味着 VRTC LDO 将在低功耗模式下保持通电状态。 如果您希望 VRTC 在低功耗模式下保持通电、我认为这是版本。

    2.我发现 AM3352的功耗规格如下。

    如果您想要更详细地了解 AM3352器件的功耗、请联系处理器团队、并使用他们的信息根据您的用例计算进入 TPS65910的功率。

    此致、

    Jari Niemelä í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jari Niemelä、
    感谢您的回答。
    至于问题2、我需要 AM3352 + TPS65910的功耗。
    我能理解您的答案吗?
    谢谢、
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    TPS65910数据表的第5.8节(功耗)概述了无负载时 TPS65910的功耗。 如果您在 TPS65910上的每个电源轨都有负载电流、那么您可以根据功耗+(SMPS 负载电流* SMPS 输出电压)/SMPS 转换效率+ LDO 负载电流*输入电压来大致估算输入功率。

    遗憾的是、我没有关于各种模式下的处理器电流的任何信息。