This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MOSFET 选择帮助

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649091/mosfet-selection-help

大家好、

我需要一些帮助来为四通道直流/直流转换器选择合适的 MOSFET。

主要要求如下:

- f_s 开关频率为50kHz-100kHz

相对较低的 R_DSon 电阻

-额定功率:最大 100瓦

-转换器的输入电压:90V - 200V

-输出电压(4个通道):每个通道2-20V

-最大 I_D (峰值电流):10A

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akos、
    TI 不生产大于100V 的 MOSFET、但我们有许多使用更高电压 MOSFET 的参考设计。
    您可以访问此 TI Designs 登录页面;
    www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp

    然后单击页面中间左侧的选项卡:
    按参数搜索电源设计

    在这里、您将找到广泛的参考设计、不同的拓扑和功率级别。
    这将为您提供 TI 设计人员所能接受的有关 MOSFET 的建议。