This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:开发板可以正常工作我的电路板不能正常工作、而是为什么?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647627/lm3410-the-dev-board-works-my-circuit-board-does-not-but-why

器件型号:LM3410

您好!

我想驱动4个 OSRAM SFH 4716AS 高功率红外 LED 的/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8688.IR_5F00_LED.pdf

我的目标是使用5伏电源为这些器件供电、我需要将它们以1A 的电流闪烁3毫秒、频率为55Hz。

正向电压典型值为3.2V。

此设置的 Rset 应为180m Ω。

在首次测试中、我使用了开发板 http://www.ti.com/tool/lm3410xbstovpev

我将 Rset 更改为我们的需求、并获得令人满意的结果。  

现在、我设计了自己的2层电路板:

这实际上是底层的顶视图、

现在、我进行了测试、发现电路工作不好或不好。

我发现、如果我将电源电压降低到4.5V 左右、电路会突然表现良好、当我再次将电源电压提高到5V 时、它的性能似乎再次变差。

我使用的器件型号与器件板上的器件型号相同。 唯一的区别是封装、我使用了8引脚 MSOP 封装。

这是我使用的电路、几乎与开发板相同。

我目前正在运行一些输出运算选项。

我想我犯了一个设计错误、但我不知道是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erwin、您好!

    您可能需要稍微推动0.5A 二极管、也可能由于您在脉冲、因此没关系、但否则、我在原理图中看不到任何设计错误。

    我最关心的是布局。 对此我有两点意见:

    1.如果接地真的很好、这通常不是一个大问题、但我总是尝试使不连续的电流开关环路沿相同的方向流动、以避免可能产生过多噪声的场反转。 例如、当开关打开时、电流流经电感器并通过开关接地。 关断时、电流流经电感器、二极管、然后流入负载/输出电容器。 如果您在布局上遵循这两条路径、您可以看到它们在循环的相反方向上卷曲。 如果您遵循第2个步骤、则很容易纠正此问题。

    2.这是最关键的。 不连续开关电流点(PGND、Cout、电流感应电阻器)的接地端实际上需要非常紧密地连接在一起。 现在、我甚至无法看到 Cout 接地端连接到另两个端的位置。 另外两个仍然很好。 您可以通过在两个接地点之间焊接粗线来测试这一点、以查看情况是否有所改善。 如果是这样、您就知道这是一个问题。 将输入电容器放置在输入引脚旁边并使其接地更接近 IC 接地也不会造成伤害。

    拥有坚固的接地层、您可以将所有这些点与通孔连接在一起、这是理想之选、尤其是在您仍然可以使它们靠近的情况下。 但是、如果您可以翻转二极管的方向、使输出电容器靠近电流感应电阻器、并使所有3个接地端都接近在一起、则会很好。

    请告诉我、如果接地更好、没有任何改进。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反应 Clint、

    为了澄清这一点、我从整个电路板上抓取了一个屏幕、并在电路板上画出了电流路径

    开关关闭:

    这是开关断开以及负载电流路径时的情况。

    确实有一个电流方向开关、这可能是我的问题、

    但我认为现在很难测试和更改它。

    明天、我有更多时间使用电路进行测试、

    如果您在平均时间内有任何提示、欢迎您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erwin、您好!

    您实际上只需要关注不连续开关电流。 它们将介于 Cin 和 Cout 之间。 任何导致 Cin 上升和 Cout 之后(LED 负载)的电流都具有连续电流。 因此、我认为您实际的场反转位于一个较小的区域、可能不是您的主要问题、尽管它可能会产生一些影响。

    我认为、在本例中、IC /电流感应接地端与输出电容器接地端之间的隔离更重要。 我会在板上的这两个点之间焊接一根厚导线、看看是否有任何改进。 它们当然没有像现在那样正确地连接在一起。 我还会像我提到的那样移动输入电容器。 我相信如果你做这两件事你会看到很大的不同。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克林顿、

    我在 Cout 和电流感应接地之间用一根厚导线尝试了您的吸气、这表明性能得到了巨大改善。

    我仔细查看了我的设计、发现我在用其中一个组件隐藏的接地层中有一个断点。

    谢谢