This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3875:UC3875最大延迟时间

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648785/uc3875-uc3875-max-delay-time

器件型号:UC3875

你(们)好

我正在开发具有开关频率的高功率 PSFB 直流/直流 stetp 升压转换器。 16kHz。 低频率之一。 相移 PWM 控制器是 我在项目中使用的 UC3875、它提供了最大延迟时间 2、2us、即

由于 IGBT 上的缓冲电容器为45nF、因此这还不够、高侧 IGBT 几乎在低侧打开的同时关闭。 (由于转换器的焊接模式而产生缓冲器)、

是否有任何其他延迟时间更长的 PWM 控制器、不包括 DSP 或微控制器。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arman

    您能告诉我们2.2us 延迟时间从哪里开始吗? 它应该在两个信号之间、您能告诉我们这两个信号吗?

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunsheng、Aprox。 对于一个半桥、UC3875的两个栅极信号 A 和 B 之间为2.2us。 但由于电容 IGBT、该延迟不够