This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:7.3.8启动逻辑和数据表错误

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648764/ucc29002-7-3-8-start-up-logic-and-datasheet-errors

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件:UCC39002

您能否清除数据表第7.3.8节中关于哪些版本的 IC 具有启动逻辑的拼写错误导致的混淆?

7.3.8第2段规定如下:

'在 UCC39002和 UCC29002中、在启动期间、负载共享驱动器放大器被断开开关禁用、调节放大器被强制通过调节电阻吸收最大电流"

在几句话之后,该条指出:

" UCC29002和 UCC29001在启动时没有此逻辑"

这里有一些困惑。  UCC29002同时列出了这两种情况、UCC29001甚至看起来不是真实的器件型号。  您可以清除这个吗?  还不错  您能否发布数据表更新和说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为后续问题、对于没有热插拔要求的系统、TI 建议使用哪种类型的 IC?

    在此应用中、在同一机箱中共享3个同位 ZVS 全桥。 在此配置下、所有3个 UCC2900X IC 均通过同一内部电源同步通电。

    在这种情况下、不清楚启动逻辑是否有好处、因为所有3个控制器在首次启用时都会看到0V 的 LS 总线。

    感谢您的任何帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!
    这是数据表中的错误。 UCC29002-1没有启动逻辑。
    早期版本的数据表(SLUS495H)正确地说明了这一点。 已修改数据表(SLUS495I)、并引入了此错误。
    感谢您指出这一点!
    对于大多数应用、最好使用 UCC39002/UCC29002、因为:
    (1)在已知状态下启动
    (2)模块强制全开、以与负载共享部分啮合
    (3)模块的输出调整为高电平
    (4)当负载为负载的80%时、ADJ 放大器恢复正常运行

    此致
    John