This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:TPS61089RNR 输入电压在 VOUT 反射

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648953/tps61089-tps61089rnr-input-voltage-reflects-at-vout

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: LM3481

尊敬的团队:

我的客户正在使用 TPS61089、除了在关断模式下、Vin 会反射到数据表中所述的 VOUT 之外、一切都运行得很完美。 第8.3.2节。

我们是否有其他设备或其他技巧使设备在关机时打开?

如果应使用其他器件、我们将寻找从3-4.2V 升压到5V/10A 的器件。 如果我们有一个具有 PGOOD 的器件、它也可能非常适合此设计。

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TPS61089、即使在禁用模式下、输入和输出仍通过上部体二极管进行连接。

    建议您使用控制器,如 LM3481。 但您需要在输出侧添加额外的 PFET。 就像这样

    SLVA299A 执行

    e2e.ti.com/.../3414.Input-to-Output-Isolation-for-the-TPS61170.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于此单节电池电源应用、输出功率要大很多。 请您与我们分享一些应用信息吗? 我的电子邮件地址:helen-chen@ti.com