This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54228:最短导通时间

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648938/tps54228-minimum-on-time

器件型号:TPS54228

你(们)好

我的客户有疑问。
客户表示问题内容不清楚、不能采用。
请优先回答此问题。

客户规格如下。
VIN = 6V~17V
VOUT=1V
Iout =335mA

如果提供了 Ton Min、请告诉我 Min / typ / max 的值

据了解、数据表 P5 [ton]的规格在[Vin=12V/Vout=1.05V]的测试条件下处于导通时间。
在图5中、有一个[inputVoltage vs outputVoltage]图。
此图表示可以输出[Vin = 18V/Vout = 1.05V]。
但是、数据表中没有提供 Ton Min。
客户想知道在输入电压= 17.5V/Vout = 1V 时是否可以输出

最恰当的考虑
T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TON=120 (最小值) 150 (典型值) 180 (最大值)
    当 IO=335mA 时、IC 会将频率降低至自动跳跃模式、因此它可以支持17VIN-1Vout@335mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,毛
    感谢您重放。

    我知道您是[TON]@12Vin 1.05Vout 的变体。
    客户想要了解的是[最短导通时间]。
    如果您说[接通时间]是[最短接通时间]、则客户认为不可能达到18Vin / 1.05V。

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TON-MIN 在不同的输出电压下非常接近。 此 IC 的 Ton 是我之前向您展示的数据