This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170-Q1:在 SW 引脚上放置陶瓷电容器

Guru**** 2560370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647896/tps61170-q1-put-ceramic-capacitor-at-sw-pin

器件型号:TPS61170-Q1

大家好、

我的客户希望在 SW 引脚和 GND 之间放置680pF 陶瓷电容器。
他说、降低电流系统的 EMI 噪声是有效的。
因此、我想问 SW 引脚上是否有建议的电容器范围。

注意)我建议将陶瓷电容器放置在输出端、但我听说它对他们提到的 EMI 无效。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其应用中的 Vin、Vo、IO 是什么? 通常、我们在 SW 引脚上添加一个 R 和 C、以减少 SW 尖峰、而不是仅在 SW 引脚上添加一个 C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen San、

    我客户的应用如下。
    ----------------
    输入电压:6.1V
    输出电压:12V
    输出电流:200mA
    ----------------

    我们衷心感谢您的持续支持。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议他们在设计中使用1 Ω/680pF-1nF RC 缓冲器。 但是、如果真正解决 EMI 问题、只添加680pF 电容器也是可以的。