This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54339E:最短导通时间

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648937/tps54339e-minimum-on-time

器件型号:TPS54339E

你(们)好

我的客户有疑问。
客户表示问题内容不清楚、不能采用。
请优先回答此问题。

客户规格如下。
VIN = 6V~17V
VOUT=1V
Iout =2.4A

如果提供了 Ton Min、请告诉我 Min / typ / max 的值

数据表 P3 [吨]的规格被理解为[Vin = 12V/Vout = 1.05V]测试条件下的导通时间。
在图5中、有一个[inputVoltage vs outputVoltage]图。
此图表示可以输出[Vin = 23V/Vout = 1.05V]。
但是、数据表中没有提供 Ton Min。
客户想知道在 Vin = 17V/Vout = 1V 时是否可以输出

最恰当的考虑
T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    )= 135(最小值)160 (典型值) 185(最大值
    它可以在 WEBENCH 中以17vin 1Vout@3A 的电流工作。

    对于基准测试、我们需要时间进行仔细检查。