This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:原理图

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647177/tps23753a-schematic

器件型号:TPS23753A

您好!

我们现在正在检查 客户的原理图、让我来询问一些主题。

基本上、客户已将原理图参考 TPS23753AEVM-235进行预量产、

但是、某些电路板 无法正常工作。我们发现它们的原理图和 EVM 之间存在一些差异。   

1。

以太网变压器。 客户从初级侧绘制电力线、

 是否存在故障的可能性? (在 EVM 中、它们从次级侧获取)

2.

在一 个客户的电路板中、只有 R281和 R282烧坏了。

您能猜到原因吗?

我附加了他们的原理图(仅在变压器周围)和变压器的数据表。

3.

在 EVM 原理图中、描述了"可能需要额外的 EMI 滤波"。

当然,我们何时必须使用它?  

(例如,当布线长度超过40cm 时,需要使用铁氧体磁珠。)

谢谢、此致、

HIRO

e2e.ti.com/.../PoE_5F00_Transformer.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    明天我可以详细了解一下。

    感谢您提出这个问题、
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas-San、

    感谢您的回复、

    我期待收到您的评论。

    谢谢你。

    HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Thomas-San、

    我能在星期四之前得到您的评论吗?

    谢谢你。
    HIRO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiro、

    我对延误深表歉意。 上周我生病了。 要解决您的问题、请执行以下操作:

    在 EVM 中、如果您考虑将数据侧作为次级侧、则实际从初级侧获取功率。 只要中心抽头与以太网电源输入位于变压器的同一侧、您就会觉得很好。

    2. R281、R282、R279和 R280需要经过电容 C195、C 194、C193和 C111之后、但在 FG 接地之前。 此外、在4 75欧姆电阻器和 FG 接地之间应该有一个 ESD 电容器。 似乎他们没有正确地终止 Bob Smith。 如果只有 R281和 R282烧坏、这可能是因为这些对是电力传输的位置。

    如果您未通过传导发射测试、接地负载会产生接地环路、或者从功率级切换会破坏数据信号的完整性、则需要进行额外的 EMI 滤波。 如需更多信息、请参阅此应用手册 :www.ti.com/.../slua469.pdf

    谢谢、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas-San、

    非常感谢您发送评论、我们将与客户讨论。

    请原谅我在您生病期间多次按键。

    谢谢、此致、

    HIRO