This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:通信清除(中断)检测

Guru**** 2560360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648693/bq76pl455a-q1-communication-clear-break-detection

器件型号:BQ76PL455A-Q1

你(们)好  

我尝试将 RX 线路保持在低电平、持续70us、这是设置通信的清除状态、但它是失败的。 数据显示 COMM_BREAKmin 为10 ~ 15位、如果 使用250k 波特率、我想知道 COMM_BREAKmin 何时?  

谢谢

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您如何定义故障? 我认为70us 应该可以...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David  

    检查"COMM_CLEAR"标志、该位显示"0"。  

    谢谢