This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:断电排序

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648268/tps386000-power-down-sequencing

器件型号:TPS386000

您好!

我在产品文件夹中找到了此应用材料。

www.ti.com/.../slyt598.pdf

我也可以使用 TPS 386000构建下降序列吗?

我的客户希望构建的序列如下所示。

英文       _________ |~~~~~~~~~~~~~~μ A _________________________________

outa _________________ |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A _________________

OUTB _________________ |~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A _________________

outc _________________ |~~~~~~~~~~~~~μ A _________________

OUTD _________________ |~~~~~~~~μ A _________________________________

如果您需要更多信息、请告诉我。我将与客户核实。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mayumi、

    我们目前正在使用 TPS386000设计加电和断电排序解决方案。 我们相信、我们需要外部组件来满足这一要求。 我们是否需要针对价格或尺寸进行任何限制? 如果有任何敏感信息、请随时通过 michaeldesando@ti.com 直接向我发送电子邮件

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michael:

    感谢您的合作。
    我将在联系客户后向您发送电子邮件。

    谢谢你。
    Mayumi