This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:有关与非隔离式逆变器搭配使用接地层的问题

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30, TPS63700, TPS54160, TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648606/tps63700-question-about-ground-plane-use-with-non-isolated-inverter

器件型号:TPS63700
主题中讨论的其他器件:TPS7A30TPS54160TPS62125

您好!

我有一个正输入电压轨、需要生成一个负输出电压、以用作具有双极电源模拟组件的电源轨。  

我的输出需求是:

-10V > Vout >-16V  (目标 Vout 为-12V)

Iout >= 150mA

低纹波/噪声

我将使用 LDO (TPS7A30)对此开关逆变器输出进行滤波、以实现纹波和噪声抑制。

我的问题是、在使用系统范围接地层时、如何在非隔离式设计中实现反相降压/升压 IC?

反相电路是否会导致比同相等效电路更大的接地噪声问题?  

由于模拟电路相当敏感(动态范围>120dB)、是否仍然可以简单地使用接地平面? 尝试滤除将进入接地层的开关噪声是否会有不利影响?

或者、我应该在逆变器和任何敏感电路之间留出足够的距离、以最大限度地减少接地污染吗?  

我曾尝试在 TI 关于反相降压转换器的许多应用手册中找到答案、但似乎它们主要介绍原理图设计和组件选择、而不是系统集成期间的潜在问题。  

此致、

Harrison Burch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里森、您好!

    是的、TPS63700是符合您的电源规格的简单器件、假设您具有较低的输入电压。 例如、如果您有12V 电压、则需要 TPS54160等器件。

    采用适当的布局时、开关电流应保持在 IC 附近、以便具有到源极的低阻抗路径。 产品页面上的此应用手册讨论了正确的布局: www.ti.com/.../slva219a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复、您链接的应用手册确实对布局建议非常有帮助。

    我还有几个关于该主题的问题:
    1.我理解良好的布局可最大限度地降低开关噪声,但如果需要进一步降低,可以在输出电感器之后和大容量电容之前直接使用馈通电容器或 emifil 芯片,以进一步降低开关噪声?
    2.此信息是否适用于反相拓扑中可能使用的任何降压转换器? (如您提到的 TPS54160或 TPS62125等)。 换言之、即使转换器在数据表中没有提及、在反相配置中使用转换器是否有任何限制?
    反相降压电路的输出中是否存在任何共模内容?

    谢谢、
    哈里森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您始终可以在输出端使用标准滤波技术。 铁氧体磁珠等应位于二极管和输出电容器之后、并在其路由到负载时放置在电源平面上。

    任何降压转换器都可用作逆变器、但由于需要输入电压、通常使用中 Vin 或宽 Vin 降压。 其中大多数都有有关其使用情况的应用手册。

    这是一个参考设计、展示了数据转换器团队通常如何过滤逆变器的输出。 可能并非所有这些都是必需的、但这对于他们的设计来说足够干净。 www.ti.com/.../TIDA-00684