This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:BQ24230批量生产测试

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648338/bq24230-bq24230-volume-production-testing

器件型号:BQ24230

我们的产品使用 BQ24230电池充电器 IC。  

我正在研究如何扩大 PCB 的生产测试,并正在寻求一些关于如何在生产环境中测试 BQ24230的建议。

显然、连接真实电池需要太长的时间。   我们目前使用直流电子负载(Applent AT8612)将恒定电压设置为3.0V、3.7V 和4.2V、然后记录在每个点测量的电流。  
             
   仿真恒压电池条件                    预期充电电流
3.0V             耗尽电池                               80mA
3.7V             电池工作电   流约为50%、电流为80mA
4.2V             完全                                       0mA

目前,我们正在从单个 PCB 测试转变为在面板中同时测试5,因此我希望能够创建专用 PCB 或购买现成的产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Lewis、
    我建议您改用以下电压进行测试:2.8V、3.7V 和4.2V、以便您可以检查预充电电流是否正确。

    此致、
    Raheem