This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22676MRE-5.0/NOPB

Guru**** 2815145 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22676, TPS54620, LM2672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648826/lm22676mre-5-0-nopb

主题中讨论的其他器件:LM22676TPS54620LM2672

对于我大学的主项目、我们必须为3D 立体光刻打印机中的三个角色供电。

我们希望使用输入  电压为12V 的 IC LM22676MRE-5.0/NOPB、并且我们需要输出电压为5V/4.5A。

在数据表中、他们说 CL 电流限值最小值为3.3A、最大值为5.5A。 正常配置是否可以获得4、5A 电流?

或者我们是否需要特殊配置? 提前准备了很多天!

Benjamin Mattmüller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    LM22676是一个额定3A 输出。  LM22676在输出电流低至3.3A 时可能会进入电流限制。 对于4.5A 输出、TPS54620可能是您的理想选择。  我相信还有许多其他选择。  我建议您尝试 Webench 在线工具:

    您可以输入您的要求、Webench 将按模块、转换器或控制器返回可能的选项列表。  请告诉我们您的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tucker、感谢您的回复。 问题是、我们已经使用 LM2672 (1A)对电路板进行布线。 我们的功耗提高到了4、5A、但电路板已固定。 LM22676MRE-5.0将适合我们配置的相同引脚。 在数据表中、我找到 了一个公式(12个电感器)、您是否可以确定用于用户应用的线圈。 在我的结果中,我必须使用电感器,电感器的电流为4.3µH μ H,才能得到4.5A…… 有可能吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM22676MRE-5.0使用峰值电流限制。  在高侧开关导通期间、开关电流上升。  如果在导通期间达到电流限制阈值、则高侧开关将关闭、低侧开关将打开、从而将占空比限制为低于正确调节所需的值。  因此、最大负载电流等于电流限制阈值减去电感器电流峰峰值的一半、  请参阅数据表中的第7.4.1节、其中说明了这一点、并包含用于计算设计的最大负载电流的公式 、其中 Vin = 12V、 VOUT = 5V 且 LOUT = 4.3uH:

    ILP-p = 1.36A

    电流限值在额定温度范围内为4.2A、最小值为3.35A、因此您的最大负载电流= ICL - ILP-p / 2 = 3.52A 标称值或2.672 A 最坏情况。  最好在最坏的情况下进行设计。  您可以通过增大电感器值来增大最大负载电流、但您永远无法获得可靠的4.5A 电流