This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:在电池组中使用 NTC 热敏电阻

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648536/bq24072t-using-a-ntc-thermistor-in-the-battery-pack

器件型号:BQ24072T

您好、支持人员。  

这是来自 Avnet 的 Jonathan。  

我们的主要客户之一是使用 BQ24072T 开发无线扬声器系统。  

客户希望将冷保护点配置为0°C、热保护点配置为45°C、以防止出现危险的过热情况。

问题:  

1.是否可以将 此部件的温度窗口配置为0 °C 至45°C  

2.如有可能。 请告诉我如何为此配置使用电阻分压器。  

3.如果您有 Excel 文件的计算表,请让我为我们的客户获取它们。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 您可以使用以下公式。

    此致、

    Raheem