This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:IGND

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648587/lm317-ignd

器件型号:LM317

大家好

如果我们询问 LM317、您会介意吗?

IGND 是多少?
我们想了解一下 LM317的消耗电流。

我们 在数据表中找不到它。

此致、

大田松本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    该稳压器没有接地引脚。 它仅具有输入、可调节和输出。

    流入输入引脚的电流 =来自 ADj 的电流输出+来自输出引脚的电流输出

    由于该稳压器的最小负载为10mA、并且 ADJ 端子也具有电流规格。

    您将知道、流入输入引脚的电流= 10mA (输出端的最小负载)+可调节电流(端子可调节电流、最大100uA)

    此致、

    Jason Song