This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A69-Q1:Si/SO 引脚连接到 IF 不使用#39;t 使用

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648631/tps7a69-q1-si-so-pin-to-connected-to-if-don-t-use

器件型号:TPS7A69-Q1

大家好、

我的客户想知道与 SI/SO 引脚的连接方式。

当我不使用 SI / SO 函数时、它们如何连接 SI/SO 引脚?

此致

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi、您好!

    如果未使用 SI 功能、则可以将 SI 引脚接地并保持断开状态。

    此致、
    Jason Song