This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24038:将 ISET2引脚设置为交流模式

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648660/bq24038-setting-of-iset2-pin-at-ac-mode

器件型号:BQ24038
主题中讨论的其他器件:BQ24032A

尊敬的所有人:

您能不能讲讲在交流模式下 ISET2引脚的设置?

通过 ISET1设置、我将此器件用作 PSEL=Hi 和 Iout =1.5A。

但是、我不理解10.4.4.2的术语。

您提到"仅在交流运行期间(PSEL =高电平)、bq24032A/38的充电电平可通过将 ISET2引脚设置为高电平(满电)或低电平(半电荷)来改变系数2。"

这是否意味着当 ISET2为低电平时、Iout 将是 ISET1的一半?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takao、
    没错。

    此致、
    Raheem