This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24038:BAT 引脚到电池的长度

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648549/bq24038-the-length-from-bat-pin-to-battery

器件型号:BQ24038

尊敬的所有人:

您是否具有从 BAT 引脚到电池的建议长度?

我认为由于压降和电池规格、没有任何建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迹线中的电阻将导致几个问题:
    1)由于 DCR 损耗、效率较低
    2)充电时间更长、电压锥形开始时间比预期的要早、持续时间更长。

    当 bq51038在 IC 的输出引脚上看到4.2V/4.35V 电压时、它将开始电压逐渐减小、但由于迹线中的压降、电池上的电压将会降低。

    如果可能、电阻更小的较宽走线更好。