This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27000:电流是如何流动的?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ30Z554-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647254/bq27000-how-does-the-current-flows

器件型号:bq27000
主题中讨论的其他器件:BQ30Z554-R1

您好!

当对电池放电时、电流流经连接到 DOUT 引脚但的 MOS

它还必须流过连接到 COUT 的 mos、COUT 被"反向"连接。 如何实现

IR 工作?

如果电流流经 MOS 二极管,输出电压应为:

VOUT = VBATT - Vdiode

很明显、情况并非如此、因为 Vout = VBATT。

那么、它是如何工作的?

谢谢

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接到 Cout 的 mos 也将完全打开。 MOSFET 能够在两个方向上传导电流
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx Ahiakwo。

    您能否帮助下载 evsw bq30z554-R1设置文件? 电子邮件:teknisi@pusat-komputer.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Onyx Ahiakwo。
    能帮我解决问题吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 attachede2e.ti.com/.../bqEVSWSetup00.09.92_5F00_bq30z554v0.08R1.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 onyx