This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61027:EN 控制

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648204/tps61027-en-control

器件型号:TPS61027

TPS61027已用于手持设备、可将3V 电池升压至5V、以用于 MPU 和其他电路。

TPS61027的 EN 应正常为高电平。 为了节省能源、EN 应该被设定为低电平。 为此、我计划 使用 MPU 来控制 EN 输入。

我的问题是:

1、应 使用 EN 上的上拉电阻器值或两个电阻器作为偏差。

一旦 EN 被 MPU 置为低电平、VOUT 最多成为 VBAT。 不确定 MPU 是否仍在持续工作以将 EN 设置为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    负责此部件的我的同事可能会在下周初回来。 我刚刚查看了数据表。 EC 表显示、EN 仅采用最大0.1uA、这意味着具有极高的阻抗。 因此、上拉电阻器可以为0至兆欧。

    关于第二个问题、您为什么使用 MPU 来控制其偏置电源? 这似乎是逻辑冲突。 还能再解释一下吗?