This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:PoE .bt Finger3~5

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647500/tps2372-poe-bt-finger3-5

器件型号:TPS2372

大家好、

我在 PoE.bt 中对 PoE_CustomerPPT_full_超链接_for_ESP.pptx 有一个困惑点。

请查看下图。

图1 (4) Finger2 (4) Finger3 (4)可以对4线对连接的 PD 进行分类、PSE 提供30W 功率。

图1 (4) Finger2 (4) Finger3 (0) Finger4 (0)可能会将 PD 通过4线对连接、PSE 提供45W 功率。

图1 (4) Finger2 (4) Finger3 (1) Finger4 (1)可以对4线对连接的 PD 进行分类、PSE 提供60W 功率。

图1 (4) Finger2 (4) Finger3 (2) Finger4 (2) Finger5 (2)可以对4线对连接的 PD 进行分类、PSE 提供75W 功率。

图1 (4) Finger2 (4) Finger3 (3) Finger4 (3) Finger5 (3)可以对4线对连接的 PD 进行分类、PSE 提供90W 功率。

 

但是 Finger3可以对 PD 所需的所有功率进行分类、为什么仍然使用 Finger4和 Finger5?

谢谢。

 

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    PD 使用第3个手指来请求高于25.5W 的功率水平。

    PSE 使用第4个手指来确认高达51W 的功率水平。

    PSE 使用第5个手指来确认高达71.3W 的功率水平。

    例如、如果 PD 在第3个手指上请求5级、则第4个手指将仅确认5级级别(PD 为40W、PSE 为45W)

    特别感谢 David Abramson 的澄清。

    祝你好运、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复。

    PSE Type3具有4个手指、Type4 具有5个手指。 在图中、Finger3可以对 PD 所需的所有功率进行分类。 为什么仍然有四个和五个手指?

    或者、原因是想要细化 PSE 类型、而 PSE 类型无法仅按类别级别定义? 必须用手指量进行调节? 谢谢。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    PD 注意到存在第4或第5个手指、以验证 PSE 是否为适当类型(3或4)。 请记住、PSE 通过向 PD 发送~18V 来启动分类手指、然后 PD 通过选定的分级电阻发送2.5V 稳压电压。

    -Tom