This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:为什么评估模块中的 VIN 上限为80V? 为什么不使用100V?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648547/lm5161-why-vin-upper-limit-80v-in-eval-modules-why-not-100v

器件型号:LM5161
主题中讨论的其他器件: LM5116

我的电池电压范围为64V 至84V,我需要转换为12V。 LM5161允许高达100V 的输入电压,但两个评估模块都限制在80V。 我甚至不能尝试评估模块、因为它的电压太低。 有趣 的是、另一个 TI 直流/直流降压转换器 LM5116还允许输入100V 电压、但其评估模块也限制为80V。 开发人员肯定有理由不使用 LM5161允许的最大电压。 这是什么? 我的猜测是、随着输入电压的升高、效率可能会大幅下降。 这是原因吗? 如果我想知道84V 输入到12v 输出的效率是多少、

Webench 根据我的要求设计了高达90V 的电压、没有问题-与 LM5161评估模块相比、似乎唯一的区别是用于 EN-UVLO 输入的分压器。

提前感谢您的任何有用输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以考虑将输入电压限制为80V 的一个原因:允许使用额定电压为100V 的输入电容器,该电容器的电压应比轨电压高15-20%。 如果这是我仍然可以运行具有100V 电容器和84V 输入电压的评估板的唯一原因、它可以提供干净的输入、而不会在开启时产生太大的尖峰。 如果这是唯一的原因、这将是答案、但是...

    如果我缺少其他东西、请有人告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    您可以将该器件用于您的应用、建议的工作输入电压为100V 及以下。   

    但是、  

    如果您决定在接近100V 的电压下运行、请确保在任何情况下、您在任何给定时间都不会超过100V、因为您可能会导致器件发生故障。  

    这可能是 EVM 被指定在80V 而非100V 电压下工作的原因之一。  因为我们无法控制输入电缆长度。  如果客户使用 EVM 并使用长电缆将输入电缆"热插拔"到100V 电源、则输入可能会过冲并超过100V 最大额定值。

    希望这对您有所帮助?

    David。