This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:同时使用 Pack_Present 和预充电功能。

Guru**** 2486845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647010/bq40z60-simultaneous-use-of-pack_present--and-precharge-function

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQ20Z70BQ40Z50-R1

我的应用使用4节串联5000mAh 锂聚合物电池。 电路配置基于 BQ40Z60EVM、但不使用保险丝或预充电 FET 支持。 我有冲突的信息。 观看培训视频时、充电器可能会在不增加 FET 和电阻器的情况下提供低电流预充电。 在 e2e 帖子中、我看到 GPIO 引脚冲突不可调和、并且在单个实现中无法实现这两个功能。 如果可能,如果两项职能都得到执行,该文书将大有裨益。

电池组包含 BQ40Z60和支持组件。 希望新电池组能够长时间存放、不会出现故障。 该仪器将符合 IEC60079-11的本质安全标准。 为了实现火花安全、封装了整个电池组、包括 BQ40Z60电路。 因此、最好尽可能恢复过度放电的电池。 该仪器将用于在 AK 的北坡和近海平台等偏远地点积累油井的测试数据。

我不是电池专家、而是系统级工程师。 BQ40Z60TRM 相当令人困惑、因为它不会为您提供任何事件序列来使设计准备好投入生产。 我相信,必须有另一份文件,使执行工作更容易。 几年前、我将 BQ20Z70与 AFE 搭配使用、发现 bqEASY 引导我完成序列数据输入、校准和学习周期。

欢迎提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    可同时支持系统存在和预充电控制。 系统存在使用引脚15 (GPIO1)、预充电控制使用引脚14 (GPIO0)。 见 TRM 第75和76页: www.ti.com/.../sluua04d.pdf

    您可能已经将系统与电池跳闸点(BTP)混淆、而预充电控制不支持电池跳闸点(BTP)。

    这是您想了解的生产指南。 www.ti.com/.../slua734a.pdf

    如果您转至 bq40z60并选择技术文档选项卡、您将找到与 bq40z60相关的指南和文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然不确定如何实现同时存在电池组和预充电。 该 EVM 通过跳线选择其中一个或另一个功能来实现 GPIO0功能的选择。 TRM 第6.1段表示 GPIO0引脚14上的多个功能。 这与 EVM 的实现方式是一致的。 此外、在第6.2.2段的 TRM 中、它表示 GPIO1引脚15上存在系统。 我识别的唯一配置位是 NR 位、因为我知道它是一个电池组存在功能的启用/禁用。

    我可能只是简单地忽略某些内容、但根据 EVM 的原理图第6.1页和6.2.2页、我不明白该怎么做。 请参阅一个参考设计、该设计展示了如何使两者在相同的实现中工作。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    I 臂架已更正。 由于 NR 位状态、系统存在和预充电控制是相互排斥的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否在 CHG FET 上放置一个肖特基二极管和20欧姆电阻器、并设置充电器配置位以在低电池电压下提供预充电电流? 我在充电时无需操作仪器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 TRM 中进一步阅读、我在第6.1段中找到"外部预充电"一词。 在第4.2.1.1节中、我找到了术语"内部预充电"。 预充电功能有两种不同的方法吗? 如果是、内部预充电是否需要额外的 FET。

    谢谢

    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    是的、充电器具有内部硬件预充电电路、当 PCHG_COMM 设置为1时、该电路将自动启用、并使用 CHG FET 进行预充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。

    我将在这个周末尝试一下。 这应该可以为我解决这个问题。

    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个问题。 我搜索了 TRM 并在第4.9段中找到了 PCHG_COMM 的一个实例。 它不告诉我它在哪里或如何设置它。 我可能错过了它、但您能不能给我指出找到该位的东西。

    谢谢

    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    很抱歉造成混淆。 我当时在考虑使用 PCHG_COMM 位的 bq40z50-R1。 bq40z60具有集成充电器、因此预充电功能是内置的、并可在数据存储器的高级充电算法部分进行配置。  这是预充电>>电流和电压范围>>预充电启动电压。