This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:时序变化

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647670/lm3881-timing-variations

器件型号:LM3881

对延时时间的临界情况分析会给我带来难以置信的不良结果。 请说明 LM3881在5V 电源和温度下的最大和最小计时频率。 0-85deg.C、TCAP =10nF +-0%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能 告诉我们什么是 TI/T2/Tcycle 吗?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、数据表存在差异。 说明如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何时可以得到答案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于9nF 电容器、Tclk 为135ns*2
    对于10nF 电容器、Tclk 为3ms*s
    对于11nF 的 cpacitor,Tclk 的值为600ns*2
    这些数据的一致性如何? 如何测试并获得这些结果?
    此致
    Yihe