This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:使用 BQ80xRW 对 BQ34Z100进行编程校准

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQPRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648111/bq34z100-programming-calibarting-bq34z100-with-bq80xrw

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQPRODUCTION

你好


我是 公司的电池测试经理:www.arts-energy.com'。


我们必须使用 ActiveX:'Bq80xRw'对 SREC 文件进行编程并校准组件 BQ34Z100。 我们开发了测试 LabVIEW 软件。 但我们需要对 aciveX :'Bq80xRW'的命令进行说明。 您能否向我们提供描述如何对 SREC 文件进行编程以及如何使用 ActiveX“Bq80xRW”进行校准的软件示例?

非常感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下面的附件就是我们可以提供的所有内容、目前没有任何支持。

    e2e.ti.com/.../8203.4331.EV2300-Customer-Kit-_2800_1_2900_.zip

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回答。  

    但是,您能否向我们发送更多的解释以及如何对 以下 Bq80xRW 命令进行编程? :

    I2CReadWrite

    -I2CWriteBlock

    -MassEraseOption

    -OpenDevice

    -ProgramFlash

    -ProgramFromsrec

    -ProgramFromSRecWithCfg

    -Programsrec

    -PutPacket

    -ReadDQBlock

    -ReadFlash

    (笑声)

    你好

    C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cedric
    您是否查看过我发送的附件? 我不是软件专家、但我认为文件中包含示例代码和一些文档、可能对您有所帮助。 不幸的是,这种附加是我目前能够提供的所有帮助。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    是的,此文件允许我们 开始开发,但没有 关于 ActiveX :'Bq80xRw'的编程(SREC)和分频命令的数据。

    您是否知道 一些 开发 了使用 ActiveX 的软件应用程序的人:'Bq80xRW'?  

    提前感谢

    C é dric   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    我遗憾地不是这样。 您是否还了解了如何将我们的工具 bqProduction 用于大规模生产?

    谢谢

    Onyx