This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:为什么自由运行占空比为50%?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5032, TIDA-00200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648581/lm5032-why-the-free-running-duty-cycle-is-50

器件型号:LM5032
主题中讨论的其他器件: TIDA-00200

尊敬的先生/女士:

借助 TIDA-00200参考设计、我现在将在没有反馈环路的情况下故意禁用通道2的情况下测试 LM5032芯片的通道1 (我只想查看 LM5032的性能)。

我向 UVLO 引脚施加了1.3V 电压、向 VCC 引脚施加了7.7V 电压。 根据 TIDA-00200设计的建议、RT 引脚连接到一个86.6k Ω 电阻接地、而 DCL 引脚连接到一个200k Ω 接地。 我没有对 CS1引脚施加任何电压。 我向光耦合器的引脚2施加外部电压源(我没有将 U3A 的反馈运算放大器焊接到电路板上)。 当我调节连接到光耦合器 PIN2的电压源时、我可以看到 LM5032 OUT1引脚上的 PWM 信号占空比发生相应变化。 但是、无论我如何调节光耦合器的 PIN2电压幅度、我可以实现的最大占空比都是50%。  

我查看了 LM5032的数据表、其中指出只要 RDCL 大于 RT、最大占空比应为80%。 与我的情况一样、最大 D 为50%、这是因为我没有对 CS1引脚施加任何电压吗? 请就此为我提供帮助吗?

谢谢

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin Zhang85:

    感谢您关注 LM5032。 该控制器基于电流模式控制、并依赖电流感应信息作为斜坡信号。 正常运行需要该信号。 您能否如 TIDA-00200原理图中所示将此引脚连接到 R11? 您是否填充了原理图的其余部分?

    此致、
    本·洛夫