This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:未达到升压电压

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647895/tps65311-q1-boost-voltage-is-not-achieved

器件型号:TPS65311-Q1

支持路径:/其他主题/设计技巧和操作指南/

您好!

   我正在尝试使用 TI 提供的 SPICE 模型在工具和软件部分模拟 TPS65311-Q1的升压稳压器、我对电路进行了如下所示的设置、我无法实现升压至5V、这正是我尝试看到的。 因此,我使用的负载仅为10mA,我想查看纹波,以检查是否可以轻松提供。

 

我已连接 SPICE 模型 FYR、并在结果波形下方看到、

 请帮我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saintath、

    经过第一次审阅后、我注意到没有输入电容器(数据表中建议使用10uF 电容器)、并且您的电感器值也不同。 在修改数据表建议值之前、您是否先尝试使用这些值? 如果您想要更改电感、我建议查看数据表的第9.2.3.2节、并修改 Cout 和/或补偿以匹配电感器。

    我还假设"V4"脉冲在几毫秒内设置为高电平、并且在上电后不会立即设置为低电平。

    我还向器件专家提出了他的意见。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saintath、

    您似乎尚未将 VREG 设置为5.8V、您可以尝试一下并再次检查吗? 此外、如 Karl 所述、添加输入电容器。

    此致、

    Murthy