This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:反向电压保护?

Guru**** 2485445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648719/tps62740-reverse-voltage-protection

器件型号:TPS62740

我在电路板上有一个设置、在器件部署时、电池提供电压、但在测试期间不会有电池、调试端口会提供电源。

我刚刚测试了调试端口的供电、这导致 TSP62740变得非常热、现在根本无法正常工作。 我不知道为什么会发生这种情况、是否会出现这种行为?

调试器电压来自3.3V 的 XDS110。 电池电压为3.6V、稳压低至3.3V。

以下是器件的设置方式:

我是否在这里做过愚蠢的事?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    听起来 IC 已损坏。 不支持反向输入电压。

    当您插入直流电源时、您可能会看到 Vin 的样子。 e2e.ti.com/.../what-is-that-giant-tantalum-cap-on-the-input-of-the-evm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、如果我理解正确、我无法在器件的 VOUT 上施加电压、而不会损坏 IC、如果 VIN 上没有电压?

    不过、我有点困惑... 我必须修复电路板、因为 EN 和所有 VSEL 引脚最初是悬空的并且未连接、所以它根本不会从电池供电、但显然是通过调试电源供电。 一旦我连接了 EN 和 VSEL 引脚、它将由电池供电、但调试端口会在电池未连接时导致问题。 但是、如果未连接电池、EN 和 VSEL 引脚肯定会像以前一样浮动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、您要对输出施加电压。 我最初并不清楚这一点。 我想您询问是否可以反转输入+和-

    请参阅此应用手册以了解您的案例: www.ti.com/.../slyt689.pdf

    当您对旧电路板和新电路板的输出施加电压时、我将捕获您在 TPS62740的 Vin 上看到的波形。