This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:输入源检测的最长时间

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648465/bq25890h-maximum-time-for-input-source-detection

器件型号:BQ25890H

输入源检测是否有最长完成时间?  我仅对最终会显示电源正常状态的情况感兴趣。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    从适配器插件到不良源检测、延迟为250ms;这包括内部 REGN 220ms 导通延迟和30ms 不良源检测。

    完成此操作后、输入检测时序将取决于所连接的适配器类型。

    对于 USB BC1.2检测(SDP、CDP)、检测大约需要80ms。

    对于非标准适配器检测、最多可能需要500ms。

    如果适配器是 DCP,则可能需要200ms 的时间。 如果检测到 DCP、bq25890H 将尝试检测通过 I2C 启用的 HVDCP 适配器;此步骤可能会增加额外的2000ms。 后一延迟取决于所使用的 HVDCP 协议的类型及其相应的握手。

    这意味着总输入源检测时序为250ms +所用输入类型的延迟。

    希望这对您有所帮助。