This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050EVM-561:为什么我的 BQ40Z50EVM561无法再通过 EV2400连接到 bqStudio

Guru**** 2485325 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648524/bq4050evm-561-why-does-my-bq40z50evm561-can-no-longer-connect-to-bqstudio-via-ev2400

器件型号:BQ4050EVM-561
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

你(们)好。

我使用 bqStudio 通过 EV2400将充电和放电数据记录到我的 BQ40Z50EVM、该 EVM 连接了4节电池。 整个系统在大约1.5个月内运行良好、直到昨天发生意外的 PC 重新启动(可能是 Windows 更新)。 重启后、bqStudio 无法再通过 EV2400连接到 BQ40Z50EVM561、请帮助我了解我可以做什么! 这是我购买的第二个 EVM、因为它在同一症状下出现故障。

我能否使用样片 BQ40Z50RSMR-R2芯片来替换 EVM 板上的 IC 芯片、以便 bqStudio 再次连接 EVM?  或者有任何快捷方式吗?

非常感谢!

Daniel Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    断开 USB 电缆并将其重新连接回 EV2400后、此问题得到解决、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的更新!  很高兴听到现在正在工作的消息。

    如果您遇到任何其他问题、请告知我们!

    此致、
    Bryan Kahler